This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DLPC2607

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01473, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/813192/dlpc2607-dlpc2607

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:TIDA-01473

编程/调试 I2C 接口的手册中引用的 GUI 在哪里? 我在 TI 网站上找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    您能否分享有关您的硬件平台的详细信息? 是 TI EVM 还是您自己的系统?  请提供您所参考的编程人员指南的链接。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们使用的是 TI EVM。 编程人员指南位于:

    http://www.ti.com/lit/ug/dlpu013a/dlpu013a.pdf

    我们使用的是 TI 提供的 TIDA-01473参考设计 EVM。 2607是 DMD 器件的控制器。 该页面的链接是

    http://www.ti.com/tool/tida-01473?jktype=design

    我们计划将其与 HDMI 到 RGB 转换器一起使用,也就是说,没有 BeagleBone。 无论如何、我们需要访问显示设置、而开始使用的最简单方法是使用 GUI 通过 USB 转 i2c 适配器与 I2C 进行交互、如编程指南中所建议。 但是、我找不到 GUI。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    编程人员指南中 DLPC2607引用的 GUI 适用于停产的第三方(DLPC2607+DLP3000) EVM。  很抱歉,它造成了混乱,我们将更新程序员指南。

    HDMI 到 RBG 板是否是一个退出/退出自电路板? 如果您要设计该板、您可能需要考虑添加微控制器。 如果您希望从 PC 进行控制、则需要一个 USB 转 I2C 板。   

    此致、

    Vivek