This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以牺牲空间分辨率为代价提高刷新率

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLP5500, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/812191/increasing-refresh-rate-at-the-expense-of-spatial-resolution

主题中讨论的其他器件:DLP7000DLP5500DLP4500

我在您的网站上看到您有快速解决 方案、例如 DLP7000、它的速率可高达32kHz、这是指 DLP 的整体刷新率。

在我的应用中、沿 x 轴和 y 轴的高空间分辨率不是强制性的、但仅沿一个方向具有高像素就足够了。

我从 DLP7000的数据表中看到 、许多 DMD 操作都是可能的:单块、双块、...

我想知道它是否只使用 DMD 的一个库(让所有其他库关闭)来增加帧速率、但代价是有效行数更少。 在这种情况下,如果单个组处于活动状态,则是否可以达到32*16kHz 的速率?

如果不是、是否还有其他可能以牺牲空间分辨率为代价来增加帧速率?

最后、是否可以仅使用部分 DMD 以及 DLP 系列的其他芯片(如 DLP5500DLP4500)来提高速度

感谢你能抽出时间

此致、

Alessandro Cominelli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区的 DLP 部分。 可以使用 DLP7000刷新单个块。

    -YKC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    如上一篇文章( https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/809046 )所述,70 kHz 是您使用我们当前产品所能达到的最快速度。

    该帖子中引用的 DLP7000是我们目前在 TI.com 上提供的最快刷新率 DMD。  

    在我阅读您的问题时,您正在寻找32*16kHz (即512kHz 刷新率),这对于我们当前的产品是不可能的。

    遗憾的是、DLP5500和 DLP4500 DMD 仅在全球范围内运行。  换言之、每次都必须加载整个阵列、并且它们还有一个更小的数据总线。

    Fizix