主题中讨论的其他器件: DLPA1000、 TIDA-01473
您好!
我有两个单独的问题:
1.我想在没有光源引擎的情况下使用 DLPDLCR2000EVM。 我知道 DLP2607设置为在未安装光源引擎的情况下不能启动。 但是、光源引擎和控制器板之间的唯一连接是单根柔性电缆。 是否可以修改电路板/柔性电缆连接器、使其不需要插入光源引擎即可启动? 例如、我是否可以短接柔性电缆连接器上的几个引脚(根据您的建议)、以便 DLP2607认为光源引擎仍在安装?
2.是否可以获得长度不同的定制 DMD 柔性电缆(将 DMD 芯片连接到控制器板的电缆)?
谢谢、
Rusha