This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:使用不带光源引擎的模块

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPA1000, TIDA-01473
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/813056/dlpdlcr2000evm-use-module-without-light-engine

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPA1000TIDA-01473

您好!

我有两个单独的问题:

1.我想在没有光源引擎的情况下使用 DLPDLCR2000EVM。 我知道 DLP2607设置为在未安装光源引擎的情况下不能启动。 但是、光源引擎和控制器板之间的唯一连接是单根柔性电缆。 是否可以修改电路板/柔性电缆连接器、使其不需要插入光源引擎即可启动? 例如、我是否可以短接柔性电缆连接器上的几个引脚(根据您的建议)、以便 DLP2607认为光源引擎仍在安装?

2.是否可以获得长度不同的定制 DMD 柔性电缆(将 DMD 芯片连接到控制器板的电缆)?

谢谢、

Rusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusha、  

    非常感谢您的发帖、请参阅下面我的回答。  

    DLPDLCR2000EVM 需要连接 DMD 和 LED、系统才能正常运行。 对于 EVM 的设置、 DMD 和 LED 均通过柔性电缆进行连接。 柔性连接器需要连接实际负载、因此不能在没有光源引擎的情况下运行。  

    2.对于柔性电缆、TI 无法提供定制柔性电缆。 但是、我们在 TI.com 上发布了 EVM 原理图、其中显示了连接器的引脚排列。 使用此信息和芯片组布局指南、可以设计定制柔性电缆。  

    如果您有任何后续问题、请告诉我!

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的快速响应。 请参阅以下内容:

    我希望 DMD 通过柔性电缆连接到电路板。 我只想卸下 LED 和相关的透镜组件。 我是否可以在柔性电缆连接器上施加虚拟负载、使 DLP2607认为 LED 仍处于连接状态?

    2.感谢柔性电缆上的信息、这对您有所帮助。

    最棒的

    Rusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusha、  

    没问题! 我很乐意提供帮助。 请参阅以下我的回答:

    需要一个虚拟负载。 由于 DLPA1000 (用于 DLPDLCR2000EVM 的 LED 驱动器和 PMIC)具有用于过压保护的故障模式(DLPA1000数据表的第7.3.5.5节)、因此需要虚拟负载。 您需要能够模拟 LED、因此我可能会研究可处理电路电压/电流输出的不同二极管。  

    2. DLPDLCR2000EVM 的原理图可在此产品的参考设计页面下找到。 如果您在 TI.com 上搜索 TIDA-01473、则可以在第一个链接上找到原理图。

    如果您有任何后续问题、请告诉我!

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brandon、这对我们很有帮助。

    最棒的

    Rusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusha、  

    不用客气! 请在您遇到问题时继续发布问题!

    谢谢、  

    Brandon