请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP6500FYE 主题中讨论的其他器件: DLPC910、 DLPC900
您好!
对于这个特定模型、我还没有找到这个问题的明确答案。 是否可以控制 DLP6500FYE 上的每个单独的镜片? 如果是、如何操作?
如果没有、是否有其他方法来模拟此操作?
侧向问题:
如果我更改了要上传到 DLP6500FYE 的帧上的单个像素、我是否需要更新整个镜片阵列或控制我要更改的像素的单个镜片?