This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:控制每个单独的镜片

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FYE, DLPC910, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/810055/dlp6500fye-controlling-each-individual-mirror

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件: DLPC910DLPC900

您好!

对于这个特定模型、我还没有找到这个问题的明确答案。 是否可以控制 DLP6500FYE 上的每个单独的镜片? 如果是、如何操作?

如果没有、是否有其他方法来模拟此操作?

侧向问题:

如果我更改了要上传到 DLP6500FYE 的帧上的单个像素、我是否需要更新整个镜片阵列或控制我要更改的像素的单个镜片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy

    如果您将 DLPC910控制器与 DLP6500配合使用、 则所需的最小更新是单行中的镜像数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey、

    感谢你的答复。 我目前有 DLPC900控制器。 使用此控制器也可以吗?

    最棒的

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 DLPC900控制器时、至少需要将一个完整块从控制器加载到 DMD

    请参阅  《DLPC900编程人员指南》中的2.4.1.3 DMD 块负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这回答了我的问题。

    最棒的

    Jimmy