This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:DLP4500evm DLP-SDK git URL

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/821609/dlp4500-dlp4500evm-dlp-sdk-git-url

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

你好。

我们有一位客户从 TI store 购买 DLP4500EVM 来学习3D 扫描。
他按照有关如何从发布的源代码 tarball 构建 DLP-SDK 的说明进行操作(使用安装了处理器 Linux SDK 4的 AM5728设置):

在这些步骤中、从 发布的 tarball 中生成 DLP-SDK_2.0.bb 的配方 DLP-SDK_2.0.bb 位于同一页面 http://www.ti.com/tool/TIDEP0076上。 但客户在 该位置找不到 DLP-SDK_2.0.bb。

能否帮助提供 DLP-SDK_2.0.bb


提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    您能否提供客户所指说明的参考?

    谢谢、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    客户参考以下说明。 他在  指令的步骤3中找不到 DLP-SDK_2.0.bb。  
    他只能找到文件"dlp-sdk_git.bb"和"dlp-sdk-release_2.0.bb"。 但据他说、这两个文件 不起作用。


    有关如何从已发布的源码 tarball 构建 DLP-SDK 的说明(使用 AM5728设置并安装处理器 Linux SDK 4):

    首先、请参阅 Processor SDK Building the SDK (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK)以设置构建环境并熟悉如何使用 bitbake。
    2。此同一页面上的 DLP-SDK 源 tarball (DLP-SDK-2.0.tar.gz)(http://www.ti.com/tool/TIDEP0076)。  
    将此 tarball 放置在 OE-layersetup/downloads 目录下、然后轻触 OE-layersetup/downloads/dlp-sdk-2.0.tar.gz.do.
    3.从发布的 tarball 中构建 DLP-SDK 的配方(dlp-sdk_2.0.bb)位于同一页面(http://www.ti.com/tool/TIDEP0076)。

    非常感谢!
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    美好的一天!

    我只是想跟进这项调查。

    我希望您能提供  他正在寻找的 DLP-SDK_2.0.bb 文件。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请使用此链接 http://www.ti.com/lit/zip/tidcck5 

    此致、
    Sanjeev