This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230KP:光电流计相关文档

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230KP, DLPC3434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/815995/dlp230kp-optical-galvanometer-related-documents

器件型号:DLP230KP
主题中讨论的其他器件: DLPC3434

设计

     您能不能告诉我 DLP230KP 发动机设计的一些光学电流计相关文档,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您能更详细地解释一下您要实现的目标吗? 我认为我们没有与这款用于光学引擎的特定芯片组相关的文档、但我们可能会提供一般文档来帮助您。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是否有关于此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价

        您是否有一些文档介绍了用于光学机器像素抖动的音圈电机。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您是否想了解如何连接 DLPC3434芯片组的传动器? 您是否在寻找有关它的具体信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    以下是 DLPC3434芯片组的传动器列表、我们的 OE 列表中提供了这些驱动器:

    http://www.ti.com/dlp-chip/display-and-projection/pico-chipsets/buy-optical-engine/optical-module.html

    您可能需要咨询此处列出的公司以了解传动器信息。 如果您想了解有关它们的具体信息、请告诉我。

    此致、

    Philippe Dollo