This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230KP:可靠性和效率

Guru**** 2577865 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230KP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/819721/dlp230kp-reliability-and-efficiency

器件型号:DLP230KP

大家好、

关于 DLP230KP 的可靠性和效率、我有两个问题。

DLP230KP 可承受多大的机械冲击? 我们有数据吗?

380纳米的传输效率是多少?

非常感谢您的参与。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    他们是否询问 DLP230KP 本身或某种类型的装配单元的机械冲击程度?

    请注意、DLP230KP 不适用于380nm 照明。 对于420nm 以下的波长、我们的数据表指定允许的波长不超过0.68mW/cm^2。 因此、请详细说明客户的应用、以便我们确定是否有更好的选择。  

    谢谢、

    Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于冲击部件、如果部件上有任何数据、或者作为任何其他系统的一部分 、用于承受冲击、这将是很好的。 我有一个应用可以看到一些强冲击脉冲、因此我可能需要提供隔离/阻尼来保护它。 关于可接受限制的任何数据都很好。

    关于380nm 照明、我相信我们可以将这些水平保持在您的极限以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    感谢您的耐心等待。 我想知道我们是否有数据可用于此器件的此类资质认证。 当有更新可用时、我将在几天内回复您。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    DMD 的测试和认证如下:

    机械冲击         - 1500G、0.5ms、6轴、5个脉冲

    振动                         - 20G、20-2000Hz、所有平面(X、Y、Z)

    加速                    度-仅10、000G、Y1平面

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo