主题中讨论的其他器件:DLPC410、、 DLP7000、 DLP7000UV、 DLP650LNIR
你好!
我对以编程方式控制 DLP Discovery 4100有疑问。 我们的团队希望使用 DLPC410 API 从 C++控制器件。 我们目前正在尝试直接 DLL 控件(而不是 ActiveX 控件)。 在我的 C++文件中、我包含了头文件 D4100_USB.h、并将 IDE (代码块)链接到 D4100_USB.lib 文件。 编译后、我将 D4100_USB.dll 文件放在与编译的.exe 文件相同的目录中。 现在、我可以从我的程序访问 D4100_usb.h 中的函数。 但我的程序无法检测或控制通过 USB 连接的 D4100板。 当我从程序调用函数 GenNumDev()时,我得到0。
我是否遗漏了一些重要步骤、如配置驱动程序? 我应该提到的是、我能够使用 Discovery Explorer GUI 成功控制该板。
此外、是否更容易使用 ActiveX 控件? 我在 C++方面不太有经验、我更喜欢更简单的替代方案。
谢谢!
Sharvaj