This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:固件(DLPC3478和 DLPA3000)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/819458/dlpc3478-firmware-dlpc3478-and-dlpa3000

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA3000

尊敬的 TI DLP 团队

 

我赞成向你提出问题。

我们希望开发 DLPC3478和 DLPA3000、并且需要此系统的固件。

我听说 TI 可以单独为此芯片组提供固件、但我们无法发布原理图。

请先成为 E2E 的好友、然后给我发送私人邮件。

我们可以使用私人消息向您发送系统原理图。

 

此致

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    您是否只需要固件? 如果是、您不必与我们分享您的原理图。 只需让我们知道您在设计中使用了什么 DMD 引脚映射选项、我们就可以提供固件。

    如果您在设计中需要任何其他帮助、可以共享原理图。

    我已向您发送了一份朋友请求、请告诉我您需要什么帮助。

    此致

    Azad