This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010:DLP 产品帮助

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLPC3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/816259/dlp2010-help-for-the-dlp-products

器件型号:DLP2010
主题中讨论的其他器件: DLPC3430

尊敬的支持者:

我们的名字叫 Mehmet Can Hizarci 和 Florian Ehrenberg、这两人都是15岁的人、来自德国。 我们都在开发产品并需要数字镜器件、因此、我们选择了德州仪器(TI)、这就是我们想要详细了解 DLP 产品的原因、这些产品是我们自己产品所必需的。 对于我们的产品、我们需要市面上最小的 DMD、并且我们的产品中尽可能少的组件。 以下是我们的主要问题:

-由于我们对您的 DLP 产品不了解多少内容、因此我们想知道为 TI DMD 供电时需要哪些器件

如何组合在一起  

如何对 DLP 进行编程或如何对其进行编程以供我们自己使用(需要哪些编码语言)   

最后但同样重要的是、我们如何与德州仪器一起开发产品?

我们已经联系了许多不同的人员、而最后一位建议使用德州仪器的 E2E 支持服务、我们希望您能帮助我们解决我们的问题、并祝您在德国度过美好的一天。

此致

Mehmet Can Hizarci & Florian Ehrenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mehmet Can Hizarci & Florian Ehrenberg、

    非常感谢您在 DLP 论坛上发表的帖子以及您对 DLP 技术的兴趣!

    我很乐意回答您的问题。 请查看以下我的答案:

    1.要创建 DLP 系统、需要使用 DLP 芯片组。 该芯片组由 DMD (如果您对最小的 DMD 感兴趣、DLP2010是最小的 DMD 之一!)、DMD 控制器(对于 DLP2010、它是 DLPC3430)和 PMIC 组成、PMIC 为系统供电并驱动照明源。 对于 DLP2010、您的光源将是红色、绿色和蓝色 LED。  

    我们为感兴趣的工程师/产品设计人员(如您)发布了一些参考设计、作为概念验证/原型的起点。 如果您设置在 DLP2010 DMD 上、我们已在 以下位置创建了此参考设计:http://www.ti.com/tool/TIDA-00325

    DLP2010 (和所有 DMD)由一个控制器驱动、该控制器也由 TI 设计和生产。 要了解有关对 DLP 控制器(器件型号 DLPCXXXX)进行编程的更多信息、请参阅软件编程人员指南、该指南可在控制器产品页面上找到。  

    4.对于您的产品开发、我们很乐意帮助您解决您遇到的任何问题、并帮助您为不同的产品子系统推荐特定 IC。 请继续在 E2E 上发布您可能想向我们提出的问题。  

    有关 DLP 技术(尤其是 DLP2010 DMD)的更多信息、我建议您购买 EVM (链接此处: http://www.ti.com/tool/dlpdlcr2010evm)。 我们的 EVM 具有即插即用功能、旨在快速评估我们的芯片组。 它们允许您更改某些软件设置以熟悉 DLPC3430 GUI、并允许产品设计人员灵活使用 DLP 技术。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们!

    谢谢、  

    Brandon