Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3430 主题中讨论的其他器件:DLPDLC-GUI、 DLP4710EVM-LC、 DLPDLCR4710EVM
当通过 GUI 的闪存过程中断或以其他方式失败时、可能会发生损坏的闪存映像。 尝试重新刷写 DLP Pico EVM 或系统。 以下过程可用于纠正或排除损坏映像问题的可能性,从而防止系统引导。
- 如果尚未安装、请从 此处下载 DLPDLC-GUI。
- 即使在排除显示芯片组故障的情况下、也应使用此 GUI、即光控制 GUI。 光控制 GUI 对其目标平台更加不可知。 这将在软件无法识别 EVM 的情况下实现更无缝的闪存。
- 将 EVM 连接到电源并连接到 PC、而无需打开或 PROJ_ON 开关
- EVM SPI 闪存器件通常由待机功耗供电、因此不需要打开系统。
- 打开光控制 DLP EVM GUI、并选择一个与要解决的平台最相似的 EVM。
- 对于双 ASIC 配置、例如 DLPDLCR4710EVM、建议选择上方的 DLP4710EVM-LC。 这将指示 GUI 以两个控制器为目标。
- 在 Firmware (固件)选项卡中、选择"Flash Firmware"(闪存固件)框、导航至所需的固件映像、然后单击"Start Update"(开始更新)。
- 所有控制器的闪存过程完成后、重新启动 EVM 以检查问题是否已得到纠正。
如果在执行此过程后问题仍然存在、并且仍然认为原因是闪存映像损坏、或者如果闪存过程无法完成、请参阅 具有 SOIC 夹子指南的 SPI 闪存器 件 E2E 常见问题解答以了解后续步骤。
此致、
奥斯汀