This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP 0.2 nHD DMD 的 CAD 文件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/833798/dlp2000-cad-file-for-dlp-0-2-nhd-dmd

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR2000EVM

您好!

是否有适用于 DLP2000 0.2 nHD DMD 的 CAD 文件(http://www.ti.com/product/DLP2000)?)网站上的文件夹没有任何有关 DMD 的机械信息。

最棒的

Rusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rusha、

    欢迎访问 e2e 论坛、感谢您对 DLP 技术的关注。

    您能不能告诉我们、您为什么需要 DMD 的机械信息。 我们无法共享完整信息。

    您是否需要了解任何具体的信息、我们可能会帮助您解决这一问题。

    谢谢、

    Navneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navneet、

    我们正在使用 DLPDLCR2000EVM DMD 模块设计光学系统。 我们不在模块上使用 LED 和投影光学器件。 我们需要为 DMD 芯片设计一个支架、以确保系统内的精确光学对齐。

    您能否提供一个单步文件、仅包含外部面、以便我们可以围绕该文件进行设计?

    谢谢、

    Rusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁沙、

    我们可以为设计提供步骤文件。 请在 E2E 上接受我的朋友的请求、以便我能为您提供进一步的帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我还想在这里跟进、并告诉您我已接受您的朋友请求、并向您发送了一份有关步进文件的请求。 如果我需要做任何其他事情、请告诉我。

    谢谢、

    Rusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁沙、

    请参阅我的私人主题帖回复、了解所附的配套资料。 我将把这个线程标记为已解决。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Philippe!