This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:开发电路板测试程序

Guru**** 2575045 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00570, DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/828433/dlpc910-develop-board-test-program

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件:TIDA-00570

您好!

我有一个 TIDA-00570高速 DLP 子系统 DLPC910主板。 如何测试它是否可用?
我尝试用 ISE 写入一个呼吸灯并通过 JTAG 下载、但失败了。
错误消息已上传。
是否有任何特殊的测试程序?e2e.ti.com/.../error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎来到 TI-E2E 论坛的 DLP 部分。

    您是将时钟源设置为 PROM 还是 LX30 - APPS_FPGA?  无论您之前使用哪种设置、都将其切换为另一种设置、然后重试。  如果可以、请告知我们。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix,

    非常感谢您的回复。

    我只是想做一个简单的 LED 闪烁测试、但我尝试了两个时钟设置、但仍然失败了。

    这是我的原理图和测试代码。

    非常感谢您的任何建议或信息!!

    最佳!e2e.ti.com/.../_005FD1537F67_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Corey、

    请澄清"失败"的含义。  是否无法 使用位文件对 APPS_FPGA (即 LX30)进行编程、或者在编程后无法运行编程到 LX30 - APPS_FPGA 中的代码?

    出现"Error.txt"日志时、显示它完成了:

    信息:Impact:579 -'2':已完成将位文件下载到器件。
    INFO:Impact:188 -'2':编程成功完成。

    但随后5行显示:

    INFO:Impact -'2':正在检查 DONE 引脚... DONE。
    "2":编程终止。 没有升高。

    我认为您需要调试 JTAG 接口。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix,

    我的失败意思是它无法直接从 FPGA (LX30)下载位文件、并且在没有波形的情况下测试了 JTAG 的 TCK 引脚。


    当我尝试生成 PROM 文件并将其下载到 PROM 芯片时、JTAG 的 TCK 引脚具有方波并成功下载、但 FPGA 仍然无法运行。


    我的 FPGA 是否有问题?

    感谢您的建议!

    Corey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    我会先检查您的 JTAG 接口、然后再假设您的 FPGA 有问题。   

    您的原理图看起来只是参考设计原理图、没有任何更改、因此应该可以正常工作。

    我不熟悉您使用的 Digilent 工具。  您是否曾使用此工具成功地对其他平台进行编程?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix,

    感谢您的帮助、请原谅我没有及时回复您。

    我发现了问题、可以编写程序。

    将电阻器 R64的一端接地并升高 Dong 引脚后、可以实现 FPGA 烧录。

    Corey