This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLP7000

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPC410, DLP7000UV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/832975/dlp7000-dlp7000

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件: DLPC410

您好!

我想知道器件 DLP7000的传递函数矩阵或器件 pls 的 ABCD 矩阵。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamran、

    我认为您必须寻找传入数据和时钟到 DMD 阵列的像素映射。  这可在 DLPC410数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc410.pdf)中找到、此数据表从第34页开始-§8.3.1.10 DLP7000和 DLP7000UV 输入数据总线

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的回答、我并不是说您刚才提出了。

    我知道 光电控制 SLM 设备(DLP7000)的复杂传输功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kamran、

    因此、您确实需要 DMD 的复杂光传输功能。

    我们通常使用光学程序和建模软件、但没有。

    您是否能够告诉我们您正在尝试做什么或做什么?  也许可以回答具体问题。

    Fizix