This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:采用 DLP®︎技术的侧窗显示?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/831005/dlp5530-q1-side-window-displays-using-dlp-technology

器件型号:DLP5530-Q1

您好!

我观看了 DLP 在汽车侧窗上投影图像的这段视频。 我可以购买哪些 TI 评估模块来实现这一目的?

https://www.youtube.com/watch?v=vtrnr50TaLA

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    感谢您询问我们的 EVM。  我们目前正在设计光学模块 EVM、以支持基于405nm 的透明窗口显示应用。  计划于今年晚些时候发布。 这将包括汽车级数字微镜器件(DMD)和405纳米 LED 照明。

    目前、有一些非汽车制造商支持405nm 照明光学引擎。  此处提供了一个示例。

    https://keynotephotonics.com/product/lc4500-405nm-uv-projector/

    如果您对这些投影仪或透明窗口显示应用有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。