This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:用于 DLP2000EVM 的 HDMI 信号接收器?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/827608/dlpdlcr2000evm-hdmi-signal-receiver-for-dlp2000evm

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000DLPDLCR2010EVM

如何将 HDMI 视频信号单提供的设备源连接到 DLP2000EVM 投影仪?

在之间连接任何控制器或转换器、以便为 DLP2000投影仪提供源器件 HDMI 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucy、

    要将 HDMI 与 DLPDLCR2000EVM 连接、您需要实现 HDMI 接收器、例如在 ITE6801中。 这方面的示例实现可在我们的 DLPDLCR2010EVM 参考设计中找到、该设计具有板载 ITE6801 HDMI 接收器设置。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00325

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo