This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531-Q1:RGB 激光投影仪-您推荐哪款 EVM?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530Q1EVM, DLP5531Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/868777/dlp5531-q1-rgb-laser-projector---which-evm-do-you-recommend

器件型号:DLP5531-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5530Q1EVMDLP5531Q1EVM

你好、Jake、

关于上述 DLP-553X-Q1型号之间的差异、我借此机会询问您建议使用 哪个型号来使用顺序激活的激光束(RGB)开发高亮度全彩色激光投影仪。

从 DLP5531-Q1 和 DLP5534-Q1的功能图中可以看出、两者似乎都适用于1个控制光源(不可能将其用于颜色应用)、而 DLP5530-Q1 模型则单独控制3个光源(RGB - LED /激光)。

正确吗?

我们计划使用功率高达10W (总 RGB 功率)的 RGB 激光源。

请告诉我正确的 DMD 选择和您推荐的电子评估。

非常感谢。

此致、

Gian Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gian、

    此 RGB 激光投影仪的目标应用是什么? 某些应用要求可能会更改组件建议、尤其是 EVM 建议。

    此外、激光器的最大电流和电压驱动是多少? 这是 EVM 之间的主要区别。  您将使用自己的激光驱动器还是将 EVM 中的 LED 驱动器用于其他用途? LED 驱动器应该能够以一定的容量驱动许多激光器、但尚未针对所有激光类型进行全面测试。

    所有这些 EVM 实际上都能够驱动3个光源、但 EVM 上的默认软件和 LED 驱动器的电流功能差别很大。 DLP5530Q1EVM 设置为开箱即可驱动3种颜色、但其他颜色也可修改为。   

    您将使用定制光学器件吗? 或者、您是否计划使用评估模块光学器件?  

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的回复。

    目标应用是全彩色 高 分辨率汽车投影仪(HUD 和强大的前照灯)。

    我们不需要驱动器卡、RGB 激光源已经配备了内部驱动器、因此我们只需要电压信号即可独立控制/调制三种激光器。

    例如:0-5V 和最大1mA (每通道) 就足够了。

     EVM 和控制软件必须允许我们投影彩色图像、并且 DMD 能够管理高达10W 的最大光学功率

    首先、我们将使用自定义光学。

    此致、

    Gian Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gian、

    如果您使用的是定制光学器件和您自己的激光驱动器板、我建议使用 DLP5531Q1EVM。  它具有用于3个 PWM (0-3.3V)的输出信号、这些 PWM 配置为控制光源的输出亮度。

    10W 的光功率适用于 RGB、但您必须对系统进行热分析并使用适当的散热来确保 DMD 温度保持冷却。

    此致、

    杰克逊