This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DLP2000 EVM

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/863582/dlpc2607-dlp2000-evm

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:DLP2000

您好!

我是新手、请您指导如何调整投影 角度的大小、命令是什么以及如何在 DLP 中垂直投影图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu ram、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛! 您是否看过 DLP2000 EVM 用户指南和控制器软件编程人员指南? 这2个文档通常包含有关可用功能的所有信息。

    谢谢您、此致、Hirak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我发现我的疑问是如何减少关注点、正如我在该文档中看到的、它并未包含这方面的内容。 此外、我还需要知道如何提供 i2c 命令来控制投影仪、例如、上传的图像是执行此命令所需的地址。[引用用户="Hirak Bisas"]

    Prabhu ram、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛! 您是否看过 DLP2000 EVM 用户指南和控制器软件编程人员指南? 这2个文档通常包含有关可用功能的所有信息。

    谢谢您、此致、Hirak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我从这个问题中退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram、您好!

    您能不能帮助我理解“- 如何减少焦点” 和 调整投影 角度的大小?

    您是否正在尝试在同一距离创建尺寸更小的图像?

    如果是、则它不是控制器或 DMD 的功能特性。 投射比(特定距离的图像尺寸)由光学器件定义。  DLP2000 EVM 中使用的光学引擎具有缩放功能、更改图像尺寸的唯一方法是移动 EVM。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的宝贵答复、我有另一个疑问、即如何更改投影区域(假设投影在墙壁中意味着我需要在投影仪放置的表面投射相同的投影区域)是可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram、您好!

    请进一步详细说明 您的问题。 我不清楚您想要更改什么?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、如何在投影仪放置区域的表面进行投影、例如 Xperia 投影仪是可行的