This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:未按预期引导

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/856037/dlp2000-not-booting-as-intended

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVMDLPC2607

您好!

我最近购买了 DLP Lightcrafter 2000 EVM、但当我将其连接到合适的电源时、没有证据表明它能够正常工作、因为我看不到启动界面或任何其他东西。 D2 LED 亮起并保持亮起、不会发生任何其他情况。 它还仅在我以任何方式触摸器件时引导、否则甚至不会打开 D2。

我遇到了另一个关于基本相同问题( http://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/823794?DLP2000-LightCrafter-will-not-display-Splash-Screen- )的主题,并想知道接下来要做什么。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您提到系统"仅在我触摸设备时引导"。 您能描述一下您在这里做什么吗? 听起来您在某个地方可能连接松动? 以下是我提出的一些问题:

    >您在何处触碰使其启动的设备?

    >是否已重新拔插 DMD 数据柔性电缆和 LED 柔性电缆?

    >您是独立为系统供电还是使用主机处理器(如 BeagleBone Black 或 Raspberry Pi)供电?

    >是否有其他任何东西连接到 EVM?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您的回答! 在 DLP 上,当我直接从电源连接到 D2 LED 时,当我触摸左侧的引脚时,我想在引脚19附近(基于  ),D2 LED 会亮起。

    我没有重新拔插任何部件、因为我不知道这会带来什么。

    系统是独立供电的、没有任何连接。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jens Descamps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    此处可能存在许多不同的潜在问题:

    >如果您的电源不正确,则系统将无法启动(如果电源额定值过高,则可能会损坏)。 检查以确保您使用的是5V、3A 直流电源

    >通常当系统无法检测到光学引擎时、LED 卡在 D2 ON 处。 如果这是问题的根源、您需要验证将 PCB 连接到光学引擎的两根柔性电缆是否牢固(并考虑通过断开它们并重新连接它们来重新拔插它们)。

    当您触摸电路板时、可能会使 PROJ_ON_EXT 引脚跳闸。 该引脚是器件的软复位、如果您以某种方式将其上拉或下拉、可能会导致您看到的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    是否有关于上述主题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    很抱歉我迟到的回复! 我已经订购了第二个单元、它可以正常工作。 但是、我想解决第一个单元、因为我已经支付了该单元的费用、我想不能"只归还"它。

    我对问题的了解仍然不是很清楚、因此我们希望得到进一步的帮助。

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    如果您有第二个系统可用、调试此问题的最佳方法是比较这两个部件、以确定故障系统上的部件是否损坏。

    首先、我建议您查看 DLPDLCR2000EVM 的原理图:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01473

    http://www.ti.com/lit/pdf/tidrs01

    尝试验证所有电源稳压器的输出(第2页)、并确定是否有任何电源稳压器未驱动正确的电压。 您可以在此处查看原理图、或简单地验证工作系统上的相同节点以进行比较。 对于其他信号、您可以通过与 DLPC2607数据表(第9.2节)中的加电时序图进行比较来验证它们:

    www.ti.com/.../dlps030e.pdf

    如果通用组件导致加电故障、您可以使用新部件维修系统。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo