This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:结构光代码8位图像、而不是 RGB

Guru**** 2579195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/860000/dlp2000-structured-light-code-8bit-image-rather-than-rgb

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVM

DLP 是否允许使用8位图像、而不是其当前在结构光代码中使用的 RGB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请您确切地阐明8位图像的含义吗? 您是否希望仅使用单色 LED 投射8位图像?  

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想使用尽可能小的图像文件、看看我发送到 DLP 的图像是黑白的、我想发送8位图像表示。 因为 RGB 格式的文件为640x360x24、而8位格式的图像仅为640x360x8。   

    目前、结构光代码将图像作为每个像素的三个独立值 RGB 进行发送。 我宁愿发送0或255、这样可以节省一点 BBB 和 EVM 之间的传输时间。  

    那么、我想知道是否有一个8位模式允许我这么做? 说明文件指出系统可以在8、16、18和24位总线选项中运行、但支持的颜色位深度仅为 RGB888、RGB666或 RGB565;24、18、 或16位。   

    我想问是否有方法传输一个8位图像。 我知道文档中没有这样说、但我想问我是否还有其他事情可以做。  

    话虽如此、如果我想扩展到 RGB565以减少图像、我将如何实现这一点。 我假设写入函数与结构光代码当前使用的函数相同、但我需要更改 EVM 模式吗? 查看编程文档、我似乎需要将像素数据格式选择寄存器<2.4.1.5>更新 为0? 会是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    像素格式、您是正确的。 您需要写入该寄存器以选择 RGB565模式。

    至于您之前的问题、很遗憾、DLPDLCR2000EVM (首先是显示芯片组)本身不支持8位图形流。 对于这些类型的先进光控制功能、您可能需要考虑我们的一些专用光控制芯片组(例如 DLPDLCR2010-LC EVM):

    http://www.ti.com/tool/DLP2010EVM-LC

    如该芯片组的数据表中所述、支持8位图形流式传输(实际上是360Hz)。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3470.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo