This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:有关如何控制视频输入行和块信号的信息

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLPC900, DLP9000X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/852902/dlpc910-information-on-how-to-control-the-video-input-row-and-block-signals

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件: DLPC900DLP9000X

大家好、

如果可以、请帮助解决有关 DLPC910的以下问题。

1) 1) DLPC900旧版本允许仅输入并行视频并在另一侧驱动 DLP6500、而无需额外的信号。

  而 DLPC910将输入从并行更改为 LVDS、并且需要控制其他行和块信号。  

  我的问题是:是否有办法仅使用从 ROM 加载的配置设置来选择 LVDS 输入并在没有额外控制的情况下驱动 DMD。

  如果我们必须对行和块信号进行额外控制、TI 是否提供应用代码或 FPGA 内核来实现目标?

2) 2)有一些采用 DLPC900的参考设计正在停产、我们无法使用它们、但没有采用 DLP6500的 DLPC910的参考设计

  以了解如何设计这种更复杂的控制器。 在我们可以查看的其他地方是否有参考设计?

即使我说了一些错误、也请告诉我。

谢谢你

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、欢迎使用 E2E。

     您的主题中似乎有两个问题。

    首 款 DLPC900 DMD 控制器及其评估硬件将不再使用。 TI 在 TI.com 上销售 DLPLCR6500EVM 和 DLPLCR9000EVM、两者都使用 DLPC900控制器。

    还有许多第三方也支持基于 DLPC900的硬件和模块。

    关于改用适用于 DLP9000X 的更快 DLPC910 DMD 控制器、TI 发布了一个参考设计。 http://www.ti.com/tool/TIDA-00570

    还有几个第三方也支持使用 DLPC910进行设计。

    http://www.ti.com/product/DLPC910/toolssoftware 

    查看 设计套件和评估模块区域。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey、

    感谢您的快速回答。  

    我认为 DLPC900 已经过时、因为在产品页面上有一条注释显示了上次购买的时间。

    当我查看"最后购买期限"解释时、它表示商品计划停产。 如果我错了、请纠正我的问题。  

    如果 DLPC900不会停产、您能否向支持此芯片解决方案的第三方供应商提供链接?

    再次感谢你。

    Andy Kulikyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、很抱歉让人产生困惑。 DLPC900ZPC 将在2020年替换为 DLPC900AZPC。

    请参见随附的 PDN

     

    您可以在 此处快速找到支持 DLPC900的第三方公司: http://www.ti.com/product/DLPC900/toolssoftware

     

    e2e.ti.com/.../PCN_5F00_20190926003_5F00_PDN_5F00_Product_5F00_Discontinuance_5F00_Notification-DLPC900.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey、

    非常感谢。 这消除了我的顾虑。 我们将使用 DLPC900。

    此致、

    Andy Kulikyan