主题中讨论的其他器件: DLP2000、 DLPC2607
工具/软件:Linux
你好!
我按照 我在 Frederick Vanderposch 网站(http://frederickvandenbosch.be/?p=2948)上阅读的说明、将 Raspberry 连接到 DLPDLCR2000EVM、但对于艺术项目、我没有任何问题、但我需要添加一个开/关按钮。
在尝试根据互联网信息制作自己的电路时遇到一些问题、我决定购买一个 witty Pi 2 (http://www.uugear.com/product/wittypi2/)。 我安装了所需的软件并打开了安装的 demon.sh 文件、以修改 DLP2000需要使用的两个引脚配置。 因此、我将 GPIO4 (witty Pi 的 HALT 引脚)和 GPIO17 (witty Pi 的 LED 引脚)更改为 不会被投影仪使用的 GPIO27和 GPIO22。 如果我执行测试、一切都能完美工作。 当我将 DLP 2000连接到 WittyPi2 (连接到 Raspberry)时、它会正确打开并执行安全关断、并持续执行此操作。 在这种情况下、投影仪仅显示启动屏幕(未向其发送数据)。
当我修改 /boot/config.txt 文件 和 /etc/rc.local 文件并重新引导系统以配置 Raspberry 并让其使用投影仪时、出现问题:系统尝试打开(您可以在 Raspberry 中看到红灯)、投影仪显示启动屏幕、 但是、它突然关闭、您在 Raspberry 中看不到任何光、尽管 WittyPi2白光像通常在"待机模式"下一样缓慢闪烁。 它就像在尝试打开时关闭系统的一些信号。 您可以再次按下该按钮以打开它、并且会发生相同的情况。
我是这个地区的新手、不知道发生了什么。 不知道发生了什么错误。 我试图确定故障的原因是代码的哪一部分、我发现 在/boot/config.txt 文件中有一行代码、如果保留#注释、则让系统打开和关闭、但投影仪中没有图像。 该行以粗体文本标记:
dtoverlay=i2c-gpio、i2c_gpio_sda=23、i2c_gpio_scL=24、i2c_gpio_delay_us=2
#dtoverlay=dpi18
overscan_left=0
overscan_right=0
overscan_top=0
overscan_bottom=0
Display_rotate=1
framebuffer_width=360
framebuffer_height=640
enable_dpi_lcd=1
Display_default_lcd=1
DPI_group=2
DPI_MODE=87
DPI_output_format=458773
HDMI_timings=854 0 14 4 12 480 0 2 3 9 0 0 60 0 32000000 3
是否仍有正确配置以使用该开/关系统? 这对我的项目来说是不可缺少的。 如果我能为修复该系统提供一些帮助、或者在不可能的情况下了解另一种方法、我将不胜感激。
提前感谢。
Ruben。