主题中讨论的其他器件:DLPA2005、
大家好、
我将推出一款使用 DLPA2005和 DLPC3470的投影仪板。 我遇到晶体振荡器问题、但事实证明、由于第二个电路板的振荡器运行正常、这是一个有缺陷的电路板。
现在、我相信3470正在尝试引导、但没有从闪存获取适当的数据。 我看不到3470向闪存发送读取命令、因为 DI 信号始终为低电平。 闪存 ROM W25Q32 (133MHz)已使用代码 Kyle Sent Me 进行了预编程(ASIC 路由选项4)。
您能告诉我启动过程的详细信息、以及发生错误时会发生什么情况吗?
下面我展示了关键闪存信号:CS、DO 和 CLK。 正如我在上面所说的、DI 始终为低电平。 所有布线均为50us/cm。
谢谢、
Scott