This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:有关0.23英寸面板的解决方案问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/783976/dlp230np-resolution-question-regarding-0-23-inch-panels

器件型号:DLP230NP

大家好、我正在尝试使用0.23英寸面板开发 Pico 投影仪、分辨率越高越好、但我发现有多种分辨率、但打开数据表后、我发现它们都具有相同的5.4um 间距、这是正确的吗?

相同间距如何支持不同的分辨率?

DLP2000 - 0.2 nHD

DLP2010 - 0.2 WVGA

DLP230GP - 0.23 qHD

DLP230KP - 0.23高清

DLP230NP - 0.23 1080p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁您好、

    这些 DMD 与特定控制器一起使用、有时还与外部 FPGA 一起使用。 其中一些 DMD 使用专有的 XPR 技术来达到更高的分辨率。 遗憾的是、该信息目前尚未从 TI 公开。 请参阅相应的芯片组参考设计、了解如何使用关联的 DMD 进行设计。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从光学角度而言、这是否意味着投影设计需要额外的空间? 还是光学设计可与0.23QHD 互换? 面板和透镜之间是否有薄的倾斜板? 如果是、在镜头设计阶段如何考虑它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这将等效于时间顺序、亮度是否会被牺牲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁您好、

    需要使用传动器。 传动器是一种与 DLPRegistered处理算法结合使用的光机械设备,用于显示来自单个 DMD 微镜的两个或多个投影像素。 DLP 光学引擎制造商将传动器集成到其光学引擎中、从而为 DLP 系统集成商提供完整的解决方案。

    亮度将是系统级要求。 我们的.23类 DMD 旨在实现比大型 DMD 更小的外形尺寸和更低的亮度。 这需要在更小的外形尺寸或更高的亮度之间进行系统级权衡。

    谢谢、
    Kyle