This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:如何将 DLP2000与 Raspberry Pi Zero 连接?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/783967/dlp2000-how-to-connect-a-dlp2000-with-a-raspberry-pi-zero

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

你好!  

正如标题中提到的、我尝试将 DLP2000 (而不是 EVM、因为它太大、不适合我的使用)连接到 Raspberry Pi Zero、以便将它们连接到眼镜。 我尝试在互联网上搜索一点、但没有找到、大多数主题都涉及 DLP2000-EVM。  
我尝试与支持人员联系、他们告诉我可能可以使用与其关联的 DLPC2607驱动程序、以及... 这就是、他们在我的请求之后立即关闭了。 所以、我转向社区、渴望学习新事物!

提前感谢所有花时间的人:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。
    请您分享有关您的应用的更多详细信息、并可能是一个高级方框图吗?

    DLP 技术是芯片组解决方案,它包括一个 DMD (例如 DLP2000)和相关的控制器来驱动 DMD。 DLPC2607是 DLP2000的控制器。 您需要使用支持的接口之一从您的应用流程连接到 DLPC2607。 DLPC2607依次驱动 DLP2000 DMD。

    我希望这能解释一下。

    此致、
    Vivek