This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于扫描项目的 DLP3000 Lightcrafter 套件和设置

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/780304/dlp3000-lightcrafter-kit-and-setup-for-scanning-project

器件型号:DLP3000

您好,  

请向我提供在中使用的点云生成设置的确切详细信息:

我有自己的设置、现在已经对设置和参数进行了相当多的实验。

我认为我的问题是投影仪扫描线聚焦的距离,我对线条/图像的聚焦不够好。 因此、这可能会导致我扫描的图像出现分辨率问题。

因此、在我购买另一个镜头之前、我将尽可能地重新创建您的确切设置。

我正在寻找:

1)使用的摄像机类型和镜头的确切类型  

2) 2)配置摄像头和投影仪时设置与校验板之间的距离。

3) 3)如果我在配置和扫描时将此设置放置在黑暗的房间中、会有什么不同?   

4) 4)在网格实验室中检查时从白皮书扫描中获得的点数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anish、

    我们将调查以确定此信息是否可用。 同时、您能否分享您的设置规格? 如果我们没有可用的规格、我们至少可以向您提供建议。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philippe,

    谢谢。

    请找到 所附的设置图片和以下信息:

    1) 1)使用的摄像头类型为 Point Grey FL3-U3-13Y3M、而镜头使用的是 Computar M0814-MP2。

    2)在当前设置中,摄像机底座到棋盘的距离为25cm。 投影仪到棋盘的距离为23厘米。  

    3)设置不在黑暗的房间内,也不在办公室环境中。

    4)白色纸下面的扫描,配置中使用的校验板。 我已附加.bmp 和 xyz 文件。

      我在 meshlab 中得到的点是100000个奇数点。  我可以得到的最大点数为608x684 =415872点 。 那么我应该在更靠近这一点的位置得到更多的点吗?

      另外、扫描时、我是否还应期望与摄像机相同的点数(或)与投影仪相同的点数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心、很抱歉耽误您的回答。 此设置与我们自己的设置非常接近、因此我将与我的一位同事联系、以更详细地帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设置对我来说似乎可以。 请注意、摄像头和投影仪传感器的纵横比不同;  如果您尝试在摄像头帧中填充投影图像、扫描对象外部的区域无论如何都将被丢弃。 如果您尝试用物体填充摄像机帧中的尽可能多的区域、您将收集的点就越多。 顺便说一下、摄像头和投影仪的焦平面距离极小、会限制您与物体的距离。 由于您使用的是灰码模式、因此在办公室环境下应该可以使用。 如果使用三相、则对环境光更敏感。

    我要说的不仅仅是点计数的质量、扫描的质量来自于您捕获物体的方式以及您在 z 轴中能够解析的量。 有许多后处理软件可以填充更多点。

    请告诉我们它是否有用。

    此致、
    Sanjeev