This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 字体压缩器实用程序

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/778503/font-compressor-utility

您好!
我发现许多有关 TI 字体压缩器实用程序的参考、包括此处的主题(现已锁定)、许多其他人(如我)都在寻找此实用程序、而不是找到它。 据说 TI 已停止提供此实用程序、但似乎没有人知道原因。 遗憾的是、似乎没有任何其他类似的软件。 我在设立一个有中文字幕的 DCP 方面遇到问题,这似乎是解决办法。 如果有人有这个实用程序、您会给我发送它还是给我一个链接、以便我可以尝试一下。 如果您在听、如果您不提供该实用程序、至少要解释原因。
谢谢、

Damien Molineaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damien、

    遗憾的是、我们不再支持字体压缩器实用程序、因此我们无法帮助您处理请求。
    最初创建该实用程序是为了绕过早期硬件版本中的系统限制、但未来的修订版已经实现了这一点、以便
    不再需要字体压缩器实用程序。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    当我进来时、我离开了办公室。 我想我会提供更多的信息…

    虽然 TI 确实不再支持字体压缩器实用程序、因为对它的需求应该在几年前就已结束(系列2没有与系列1相同的640KB 硬件限制)、 您可以通过 archive.org WayBackMachine 找到它(不受支持):

    web.archive.org/.../default.aspx

    不支持字体压缩器。 最后构建的版本是什么。 如果存在问题、或者在特定的操作系统版本中无法正常工作等、我们无法为任何问题提供任何支持。

    只是为了澄清它的作用…

    字体压缩器主要通过两种方式减小 TrueType 或 OpenType 字体的大小。

    1.它删除了大型可选表,如嵌入的位图表、PCL 打印机表以及水平和垂直设备指标表。
    2.它分析字幕内容,并删除字体中未使用的字形(字符)。

    字体压缩器生成的字体应为有效的 TrueType 或 OpenType 字体,但其他系统可能无法将其用于其他用途。 字体将仅包含字体压缩器所针对的内容中存在的糖。 如果内容发生变化、必须针对新内容和原始(完整)字体再次运行字体压缩器、以确保压缩字体中包含任何新字符。


    另请注意:它不强制使用640KB 限制。 它只是根据提供的 XML 创建新的字体文件。 如果该文件的结尾大于640KB (系列1硬件限制)、则需要将字幕拆分为(更多)卷带以获得更小的字体文件。


    祝你好运。

    此致、
    Gary