This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP2000EVM 电源

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/778664/dlp2000-dlp2000evm-power-supply

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVM

我看到、在数据表中、电源的最大输出为5V DC、3A 使用5V 4A 时、问题有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergiu、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。 您特别希望将哪种电源与 DLP2000配合使用? 这是与 DLPDLCR2000EVM 配合使用还是您设计了原始电路板?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我想使用 适配器技术的 STD-05040V 5V/4A 电源来实现 DLPDLCR2000EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergiu、

    5V/4A 额定值适用于此 EVM。 因此、此适配器应适用于您的系统。 如果您有任何进一步的问题或疑虑、请告诉我。

    此致、
    Philippe Dollo