主题中讨论的其他器件:DLP3010、 、DLPA2005
您好!
我们使用 DLPC3478-+DLPA2005+DLP3010芯片组制作了定制板。 我们使用了 W25Q32FVSSIG 闪存。 我们使用从以下网站下载的固件 DLP3010EVM-LC-FW 对闪存进行编程 :www.ti.com/.../DLP3010EVM-LC。
当 PROJ_ON 信号设置为高电平时:
电源(+1、1V、+1、8V、+3、3V)设为标称电压;
-RESETZ 信号在10ms 后设置为高电平;
- RESETZ 之后 HOST_IRQ 信号设置为高电平;
- DLPC3478的24MHz 参考时钟在5ms 后上电后保持稳定。
我附加了振荡器的屏幕截图。
我遇到问题:为什么 HOST_IRQ 未设置为低电平?
此致、Maxim