This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:HOST_IRQ 不#39;t 变为低电平。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/847330/dlpc3479-host_irq-doesn-t-go-to-low

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPA3005DLP4710EVM-LC

尊敬的 TI 专家:

我们已经使用 DLPC3479和 DLPA3005制作了自己的 PCB 来控制 DLP4710、但它不会启动。

-我们修改了 EVM 的原理图并 使用了不同的 MCU。

-我们 确认在设置 PROJ_ON 信号 为高电平后、RESET_Z 变为高电平、但 HOST_IRQ 不会变为低电平。

-我们 已经编写了主闪存和从闪存、其中包含从 TI 网站下载的"DLP4710EVM-LC-Firmware_v1.1.0.img"、这意味着两个闪存的映像相同。

还检查了 PROJ_ON 为高电平后的 DLPA3005输出。

PWR1:+1.1V  >>确定

PWR2:+1.8V  >>确定

DMD_VBIAS:0V  >> NG

问题:

 我们已将"DLP4710EVM-LC-Firmware_V1.1.0.img"的整个映像写入串行闪存、起始地址为0x000000。

是这样吗?

请向我们提供解决问题的建议、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎访问 E2E 论坛、请给我们一些时间来查看您的问题、我们将很快回来!

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    您使用的闪存是否与参考设计中的闪存相同? 如果您没有确保所用的闪存具有 DLPC3479所需的4KB 扇区大小?

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否仍然需要查询的答案? 如果不是、我将关闭此线程、因为不活动、您可以随时通过回复重新打开。

    谢谢、此致

    ,希拉克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了一个硬件错误、现在我们将进行修复。

    我认为这将解决这个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很高兴知道问题已解决。 祝你度过美好的一天!  

    谢谢、此致。
    Hirak。