This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:控制板无法识别兼容硬件

Guru**** 1184730 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR90EVM, DLPLCRC900DEVM, DLPLCR67EVM, DLP9000, DLP670S, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1167543/dlplcrc900devm-control-board-not-recognizing-compatible-hardware

器件型号:DLPLCRC900DEVM
主题中讨论的其他器件:DLPLCR90EVMDLPLCR67EVMDLP9000DLP670SDLPC900

大家好、我有 DLPLCRC900DEVM 和 DLPLCR67EVM、几周前、连接两个板的电缆上出现了一些应力、它们停止了相互通信。 当我查看 DLP 软件时、即使它们以前是兼容的、状态也会显示"Controller/DMD compatible (控制器/DMD 不兼容)"。  控制板上的所有健康指示灯都看起来是绿色的、并且有良好的心跳信号、因此我认为 DMD 有问题;但是、在订购新的电路板和电缆后、仍然无法识别 DMD 板。 由于原电路板缺货、我不得不订购另一个电路板、因此我获得 了 DLPLCR90EVM、并且状态区域出现了相同的错误。 我重新下载了固件并尝试在软件中更新它、但在我尝试更新时、它给了我一个错误。 由于控制板上的状态指示灯仍然为绿色、我想在订购新的控制板之前进行检查、如果没有订购新器件就可以解决此问题。 谢谢

Cassandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cassandra、您好!

    如果您订购的 DLPLCR90EVM 是不同的 DMD、并且具有需要下载的不同固件、或者固件无法识别 DMD。

    您需要使用 DLP9000 DMD 的固件对其进行更新。

    例如、在我的计算机上、它位于以下位置:

    第四个目录[DLPR900PROM-9000-v6.0.0]是您购买的 DMD 板的安装位置。  如果您重新加载 DLP670S 固件、它将无法识别 DLP9000 DMD。

    如果您确实下载了9000固件、则需要进行一些进一步的故障排除。

    Fizix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我已经尝试过这个。 这是您上传固件的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cassandra、这是正确的。 正如快速完整性检查一样、我不会做出任何错误的假设、您在 GUI 中的芯片组类型下进行的设置是否与所附的图像类似? 固件目录如何? 默认情况下、目标应为 C:\Texas Instruments-DLP\DLPR900PROM - 6.0.0\DLPR900PROM - 6.0.0\

    我还相信 Fizix 说过、您可能不会在新电路板上重复使用您用于 DLPLCR67EVM 的固件。 由于您现在有 DLP9000、因此必须使用不同的固件。 如果您已经完成了所有这些步骤、那么让我们尝试更深入地探究一下。

    如果这仍然不起作用、我们是否可以了解您尝试上传固件时发生的错误?



    *请忽略上面未突出显示的任何其他设置。 上面的设置未连接到任何电路板、它只是为 DLPLCR90EVM 选择2个 OOB (开箱即用)固件映像的示例。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、我在过去几天生病了-我将在我再次开始进入实验室时通知您。 希望在接下来的几天内、

    最棒的

    Cassandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在已经尝试过上述操作、这就是发生的情况。 首先、我收到 bootleg 更新请求、然后按"是"、我会收到此错误。  

    这是我插入电路板时状态面板的样子

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cassandra、

    好消息! 我能够在 GUI、SW 版本5.0.0中完全重现相同的错误。

    为此、我执行了以下操作:

    1. 将 USB B 电缆从主机(计算机)插入 DLPC900控制器
    2. 使用+12VDC、5.0A 电源为 DLPC900控制器上电
    3. 等待以下 LED 亮起:
      1. D11 +12V 正常
      2. D12电源正常
      3. D7主心跳(切换以指示主 DLPC900正在运行)
      4. D9辅助心跳(切换以指示辅助 DLPC900正在运行)
    4. 启动 GUI 软件 v5.0.0的全新实例
    5. 查看固件版本和标签、了解其是否与控制器和 DMD 匹配
    6. 在 GUI 中、检查"Chipset Type (芯片组类型)"下的单选按钮、即 DLP9000
    7. 转到 GUI 中的固件选项卡
    8. 单击浏览按钮
    9. 转至软件的根目录
      1. 查找包含 DLP9000 DMD 固件文件的目录
      2. ***Delete the cached directory from previous firmware builds if it exists.(从以前的固件构建中删除缓存目录 此目录名为 FlashLoaderCache
        1. 这是必须执行的操作、因为您不想上传已缓存旧固件的全新固件。
      3. 选择主要和次要*.img 文件
      4. 单击"打开"
    10. 单击"上传"
    11. 获取有关更新引导加载程序的错误
    12. 单击"是"以更新引导加载程序
    13. 接收错误:"无法读取闪存设备 ID 错误:无效的命令编号:0x15"

    要为新的 DLP9000上传 DLPC900固件、我有以下命令:

    1. 查找 DLPC900控制器上的 J12 (HOLDBOOT 跳线)并组装 J12、使两个引脚短接在一起
    2. 将 USB B 电缆从主机(计算机)插入 DLPC900控制器
    3. 等待以下 LED 亮起:
      1. D11 +12V 正常
      2. D12电源正常
      3. D7和 D9不应切换、因为我们由于组装 J12而处于 HOLDboot 模式
    4. 启动 GUI 软件 v5.0.0的全新实例
    5. 查看固件版本和标签、了解其是否与控制器板和 DMD 匹配
    6. 在 GUI 中、检查"Chipset Type (芯片组类型)"下的单选按钮、即 DLP9000
    7. 转到 GUI 中的固件选项卡
    8. 单击浏览按钮
    9. 转至软件的根目录
      1. 查找包含 DLP9000 DMD 固件文件的目录
      2. ***Delete the cached directory from previous firmware builds if it exists.(从以前的固件构建中删除缓存目录 此目录名为 FlashLoaderCache
        1. 这是必须执行的操作、因为您不想上传已缓存旧固件的全新固件。
      3. 选择主要和次要*.img 文件;请使用 OOB (开箱即用)固件
      4. 单击"打开"
    10. 单击"上传"
      1. 固件现在应该开始上传、而不会弹出其他窗口
    11. 验证固件并完成上传后、关闭 DLPC900
    12. 卸下/卸下 DLPC900上的 J12 (HOLDboot 跳线)
    13. 重复步骤2和3 (如果您绝对想确定、甚至是2到4)
    14. 检查 DLPC900 LightCrafter GUI、并确认固件版本和标签与您上传的内容相匹配

    请尝试上述操作、并告诉我它是否解决了您从 GUI 收到的错误。 我非常乐意为您提供帮助!

    此致、f
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶! 感谢你们的努力:)