This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160CP:如何在初始化后立即关闭或降低 LED 电流

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLP160CP, DLPC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1164313/dlp160cp-how-to-turn-off-or-reduce-led-current-right-after-an-initialization

器件型号:DLP160CP
主题中讨论的其他器件:DLPA2000DLPC3421

大家好、

我们想知道如何使用 DLP160CP、DLPC3421、DLPA2000和 FWSEL_DLPC3421_DLPA2000_PM1_i2c0x36_v1p1p1.img 构建的系统来关闭或降低 LED 电流。 我们假设闪存批处理文件能够在初始化后立即更改 LED 设置、但没有 GUI 工具可为 DLP160CP 系统生成定制的 FW 映像。 您能否告知如何为 DLP160CP 系统生成具有闪存批处理文件的 FW 映像?

谢谢、
Kazu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们必须研究向您推荐哪些工具、然后返回给您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazu、

    我将向您发送朋友请求。 您可以接受吗?

    谢谢、

    John