This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]支持的 USB 转 I2C 适配器

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171110/faq-supported-usb-to-i2c-adapters

主题中讨论的其他器件:USB2ANYDLPDLCR4710EVM-G2

为了与许多 DLPRegisteredPico 芯片组建立通信,必须使用 USB 转 I2C 适配器。 能够直接连接到 PC 的34xx 平台采用了 Cypress 芯片来自动处理此连接。 在与 PC 进行定制电路板设计通信的情况下、需要将 USB 转 I2C 适配器整合到原理图中或作为外部适配器板。 DLPRegistered的工程师可以推荐以下适配器:

  1. 德州仪器 USB2ANY 接口适配器
    1. USB2ANY 适配器是一款多功能软件狗、能够使 PC 通过 SPI、UART 和 I2C 等多种通信协议进行通信。
    2. 要建立 I2C 连接、3.3V、接地、SCL 和 SDA 引脚必须正确连接到与目标 DLPC 共享的相应信号
    3. 将 USB2ANY 与 DLP 芯片组结合使用的缺点是自撰写本文时起、适配器尚未集成到支持的 GUI 软件中。 但是、在使用 DLPC API 开发软件时、可以使用该适配器。
  2. Infineon Cypress USB 串行双通道(UART/I2C/CPI)桥接器
    1. 答:Cypress 桥接器芯片是34xx EVM 上常用的 USB/I2C 桥接器。
    2. 可在 Infineon 网站上找到 Cypress 支持的 SDK
    3. 可通过参考 DLP EVM 原理图来找到采用 Cypress 的硬件设计示例。 例如 、TIDA-01226 是 DLPDLCR4710EVM-G2的参考设计。
  3. DeVaSys
    1. DeVaSys 之前生产并销售了一个 USB I2C/IO 接口板。 虽然我们的一些 GUI 上可将此产品视为通信选项、但此产品已不再销售。

此致、

奥斯汀