This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3430:用于驱动 DLP2010的 DLPC3430

Guru**** 2583805 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLPC3430, DLPA2000, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1168044/dlpc3430-dlpc3430-to-drive-dlp2010

器件型号:DLPC3430
主题中讨论的其他器件:DLP2010DLPA2000DLPA2005

尊敬的团队:

客户正在使用 DLP2010设计 AR 项目。 问题是如何使用 DPLC3430来驱动 DLP2010? 如果输入 DSI 单通道能够满足 需求,则分辨率为640*480。

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    欢迎回来参加论坛。

    您能澄清一下您想要回答的问题吗?

    1) DLPC3430需要多大的 FW 映像?

    2) 单通道 DSI 能否处理640 x 480分辨率?

    是这样吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

    我们首次设计了 DLP 项目。 我们不知道 我们需要多大的闪存容量以及多大的 FW 映像。 您是否想推荐满足要求的闪存容量?

    DLP3430 DSI 输入接口、单通道时钟和单通道数据是否可以支持 DLP3430以驱动 DLP2010正常工作。

    此致、

    Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    TI 固件选择工具上的当前固件映像 为1、685 KB。 除了满足此大小容量要求外、DLPC3430数据表 还在第7.3.3节中详细介绍了 SPI 闪存要求。

    我还鼓励验证器件引脚和 电压额定值是否符合要求(数据表中也提到了这一点)。

    对于 DLPC3430在单个 DSI 数据和时钟通道上处理640*480分辨率的能力、这是可能的。 E2E 常见问题解答中的 DSI 设置和调试指南包含单个数据通道上854x480分辨率的示例时序。 如果计划使用超过60Hz 的帧速率、则可能会限制这种情况。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 DLPC3430能否驱动两个 DLP2010? 如果可能、如何连接电路结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    DLPC3430只能控制一个 DMD。 这是不可能的。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

        我们没有使用它并行端口输入,是否所有并行端口输入引脚 都保持未连接?我们仅使用 DSI 输入。

       您能给我一个 DLP3430+DLPA2000驱动 DLP2010的参考设计吗? 我们可以比较我们的设计以查看是否存在任何误差。

    谢谢、

    Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    以下内容摘自 DLPC3430数据表的第5.2节:

    "(2) kΩ 未使用的输入端接地、或通过一个外部电阻器(8k Ω 或更低)下拉至接地。"

    请参阅 TIDA-00325作为参考设计。 这是采用 DLPA2005的设计。 虽然我们没有 DLPA2000参考设计、但这是相当的。

    此致、

    奥斯汀