主题中讨论的其他器件:DLP2010、 DLPA2000、 DLPA2005
尊敬的团队:
客户正在使用 DLP2010设计 AR 项目。 问题是如何使用 DPLC3430来驱动 DLP2010? 如果输入 DSI 单通道能够满足 需求,则分辨率为640*480。
谢谢、
William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、William、
TI 固件选择工具上的当前固件映像 为1、685 KB。 除了满足此大小容量要求外、DLPC3430数据表 还在第7.3.3节中详细介绍了 SPI 闪存要求。
我还鼓励验证器件引脚和 电压额定值是否符合要求(数据表中也提到了这一点)。
对于 DLPC3430在单个 DSI 数据和时钟通道上处理640*480分辨率的能力、这是可能的。 E2E 常见问题解答中的 DSI 设置和调试指南包含单个数据通道上854x480分辨率的示例时序。 如果计划使用超过60Hz 的帧速率、则可能会限制这种情况。
此致、
奥斯汀
您好 Ke、
以下内容摘自 DLPC3430数据表的第5.2节:
"(2) kΩ 未使用的输入端接地、或通过一个外部电阻器(8k Ω 或更低)下拉至接地。"
请参阅 TIDA-00325作为参考设计。 这是采用 DLPA2005的设计。 虽然我们没有 DLPA2000参考设计、但这是相当的。
此致、
奥斯汀