This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是有效的 DLP®︎ Pico 芯片组组合?

Guru**** 2571475 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, DLPC3432, DLPA2005, DLPA3000, DLP160AP, DLPC3420, DLPA2000, DLP160CP, DLPC3421, DLP2010, DLPC3430, DLPC3435, DLP2000, DLPC2607, DLP230KP, DLPC3434, DLP230NP, DLPC3436, DLP3010, DLPC3433, DLPC3438, DLP3310, DLPC3437, DLPA3005, DLP4710, DLPC3439, DLP471TP, DLPC6540, DLP2010LC, DLPC3470, DLP3010LC, DLPC3478, DLP4500, DLPC350, DLP4500NIR, DLP4710LC, DLPC3479, DLP300S, DLPC1438, DLP301S, DLP2010NIR, DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172052/faq-what-are-valid-dlp-pico-chipset-combinations

主题中讨论的其他器件:DLP230GPDLPC3432DLPA2005DLPA3000DLP160APDLPC3420DLPA2000DLP160CPDLPC3421DLP2010DLPC3430DLPC3435DLP2000DLPC2607DLP230KPDLPC3434DLP230NPDLPC3436DLP3010DLPC3433DLPC3438DLP3310DLPC3437DLPA3005DLP4710DLPC3439DLP471TPDLPC6540DLP2010LCDLPC3470DLP3010LCDLPC3478DLP4500DLPC350DLP4500NIRDLP4710LCDLPC3479DLP300SDLPC1438DLP301SDLP2010NIRDLPC150

DLPRegisteredPico 技术是一种芯片组解决方案,通常包括 DMD、控制器和电源管理 IC (PMIC)。  该芯片组以及控制器随附的固件专为视频显示、结构光图形生成或3D 打印等特定应用而设计。

控制器固件在启动阶段检查以下内容、以确保可靠运行:

  1. DMD、控制器和 PMIC 的有效且受支持的芯片组组合。
  2. 它还会检查连接、包括照明(LED)。

如果上述任何测试失败、固件将关闭。

下表列出了目标应用支持的和有效的芯片组组合:

显示和投影

 

这些芯片组专为创建视觉图像而设计。 输入数据通过图像处理增强人眼的视觉体验。  

 

一行中列出的组件是有效的和支持的芯片组组合。 例如

有效组合–DLP230GP、DLPC3432和 DLPA2005

 或             DLP230GP、DLPC3432和 DLPA3000

DMD

控制器

PMIC

分辨率

DLP160AP

DLPC3420

DLPA2000、DLPA2005

QnHD (320x180)

DLP160CP

DLPC3421

DLPA2000、DLPA2005

nHD (640x360)

DLP2010

DLPC3430、DLPC3435

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000

WVGA (854x480)

DLP2000

DLPC2607

不适用

nHD (640x360)

DLP230GP

DLPC3432

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000

QHD (960x540)

DLP230KP

DLPC3434

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000

720p (1280x720)

DLP230NP

DLPC3436

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000

1080p (1920x1080)

DLP3010

DLPC3433、DLPC3438

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000

720p (1280x720)

DLP3310

DLPC3437

DLPA3000、DLPA3005

1080p (1920x1080)

DLP4710

DLPC3439

DLPA3000、DLPA3005

1080p (1920x1080)

DLP471TP

DLPC6540

DLPA3005

4K 超高清(3840x2160)

 

3D 扫描和机器视觉 –结构光应用(小于0.47英寸阵列)

这些芯片组旨在创建用于摄像机捕捉的结构光图形。 此类芯片组可在投影图像上准确再现输入图形、并提供像素级控制。

DMD

控制器

PMIC

分辨率

DLP2010LC

DLPC3470

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000

WVGA (854x480)

DLP3010LC

DLPC3478

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000、DLPA3005

720p (1280 x 720)

DLP4500

DLPC350

不适用

(912 x 1140)

DLP4500NIR

DLPC350

不适用

(912x1140)

DLP4710LC

DLPC3479

 DLPA3000、DLPA3005

1080p (1920 x 1080)

 

桌面3D 打印

DMD

控制器

PMIC

分辨率

DLP300S

DLPC1438

DLPA2000、DLPA2005

WQHD (2560x1440)

DLP301S

DLPC1438

DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000、DLPA3005

WQHD (2560x1440)

 

NIR 光谱分析

DMD

控制器

PMIC

分辨率

DLP2010NIR

DLPC150

DLPA2000、DLPA2005

WVGA (854x480)

DLP4500NIR

DLPC350

不适用

WXGA (1280x800)

 此致、

Vivek