This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP300S:用于短周期的最大照明功率

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP300S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172777/dlp300s-maximum-illumination-power-for-a-short-periode

器件型号:DLP300S

你好!

cm² DLP300S、建议在400nm 至550nm 的波长下具有每 μ s 最多3W 的功率-我想该值是针对100%导通时间、对吗? 如果正确、如果导通时间仅为非常短的周期(例如0.5秒导通、然后10秒关断)、会发生什么情况-最大功率是否可以高于? 我相信官方不可能推荐这种情况、但我想知道在这种情况下会发生什么情况。

此致、

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。  

    最大额定功率用于恒定曝光。 我们尚未在这种脉冲模式/低占空比下测试器件。 我没有任何数据可供提出建议。

     或建议。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 我可以尝试一下、然后再次在这里。

    此致、

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    不用客气。 请随时根据需要发布新问题、感谢您的业务。

    此致、

    奥斯汀