请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP300S 你好!
cm² DLP300S、建议在400nm 至550nm 的波长下具有每 μ s 最多3W 的功率-我想该值是针对100%导通时间、对吗? 如果正确、如果导通时间仅为非常短的周期(例如0.5秒导通、然后10秒关断)、会发生什么情况-最大功率是否可以高于? 我相信官方不可能推荐这种情况、但我想知道在这种情况下会发生什么情况。
此致、
Dominik