This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021-Q1:温度监控

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021-Q1, TMP451-Q1, TMP411-Q1, TMP411, TMP451
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1173107/dlp3021-q1-temperature-monitoring

器件型号:DLP3021-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP451-Q1TMP411-Q1TMP411TMP451

大家好、
DLP3021建议的温度测量 IC 使用 TMP411-Q1、但由于 PCB 面积不足、我想改用 TMP451-Q1。 是否可以直接替换它? 如果 FPGA 不支持 TMP451-Q1、则 MCU 可以检测到它。 但是、您能否提供 DLP3021-Q1的内置感应二极管的相关参数(η 因子和 β)? 或者建议直接使用 TMP451-Q1的预设值。
出于同样的目的、FPGA 与 DMD 的 JTAG 相关 IO 接线是否可以省略?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samson:

    您应该能够使用 TMP451来代替 TMP411。 因为寄存器映射几乎相同。  

    我们的专家很快会告诉您 n 因子参数是否可以配置、如果可以、如何配置。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samson:

    我仍在检查一些问题、以了解 TMP451和 TMP411是否兼容。 有一个用于创建新固件的内部 TI 工具、我们可以在其中指定要设置的 n 因子。 这通常是设置的标准十进制 N 因子值。 如果您能够轻松测试 TMP451、我可以提供新固件来尝试写入 TMP451以更改 N 因数。 我们以前从未使用 TMP451进行过测试。

    对于您的第二个问题、DMD JTAG 用于以下功能。 (说明来自 DLPC120数据表)

    上述 DMD JTAG BIST 是一系列测试的一部分、但是、如果禁用了 DMD JTAG BIST、它将中断在 DLPC120初始化时运行的其余 ASIC BIST、如《DLPC120 I2C 编程人员指南》第7节所示。 我不建议禁用 DMD JTAG 功能/接线、以前从未执行过、我不确定需要进行哪些更改才能正确禁用 DMD JTAG 功能/接线、并且不会影响其他 ASIC 初始化或功能。

    e2e.ti.com/.../2654.dlpu055_5F00_DLPC120_2D00_Q1_5F00_I2C_5F00_User_5F00_Interface_5F00_Programrs_5F00_Guide_5F00_201803.pdf 

    谢谢、

    陈亚历克斯