This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPR410:DLPR410AYBA 和 DLPR410BYVA 之间的功能差异是什么?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175281/dlpr410-what-is-the-functional-difference-between-the-dlpr410ayba-and-dlpr410byva

器件型号:DLPR410
主题中讨论的其他部件:DLP9500DLP650LNIR

DLPR410列在 DLPIR 数据表中。 这两种变体之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyuan、

    DLPR410AYVA 已被 DLPR410BYVA 取代。  

    主要区别在于、对于 DLP650LNIR DMD、复位驱动器的电压之一设置为 DLP9500的值。  此修复程序在 B 版本中实施、并进行了一些其他细微改进。

    如果您使用它来操作 DLP9500、则使用 DLPR410AYVA 即可。  如果您计划使用 DLP650LNIR DMD、则应将 PROM 替换为 DLPR410BYVA。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢 Fizix!