This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:使用 DLP 4710LC 定制构建 DLP 芯片组

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, TIDA-080005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176251/dlp4710lc-custom-build-dlp-chipset-with-dlp-4710lc

器件型号:DLP4710LC
主题中讨论的其他器件: TIDA-080005

大家好、

我们希望 在激光系统中使用 DLP 4710LC 来实现结构光。

但是、我们只能找到使用 DLP 4710LC 组件所需器件的 DMD (DLP4710LC)和控制器(DLPC 3479)。

我们拥有光源、因此只需使用商用 DMD 系统(DLP4710LC-EVM)中不包括光源在内的定制构建芯片组。

此外、我们还需要连接 DMD 系统和计算机来控制光图形

为此、我们还需要哪些其他组件?

如果使用 DLP4710LC 的定制构建系统不可用、您能告诉我使用 DLP 4710的定制构建系统的组件吗?

此致、

Heeju Son

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heeju、您好!

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    TI 参考设计 TIDA-080005基于 DLP4710LC EVM。 有关电子器件的列表组件和原理图、请参阅此参考设计。

    TIDA-080005参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

    Vivek