This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:更改投影仪的镜头

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1173715/dlpdlcr2000evm-changing-the-lens-of-the-projector

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

您好!  

我想在更短的距离内进行更宽的投影、这就是为什么我想更换镜头和使用鱼眼镜头是否有节日的原因。

我的目标是在大约1米的范围内进行投影、并覆盖1平方米的面积。

如果您考虑任何其他解决方案,如使用镜子、外透镜... 很高兴知道有人是否有过该主题的经验

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! 请给我们一些时间来查看您的查询、我们将会与您联系。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复, 我期待收到你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心、我们感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。  

    EVM 中的投影仪具有1.6投射比、即、它在1.6米的距离内产生一米宽的图像。  您的应用要求投射比为1.0。

    要更改投射比、您必须打开投影模块并使用所需的投射比替换投影透镜。 它非常具有挑战性、因为该模块是非常紧凑的模块、不是专为此类更改而设计的。 此外、您还需要有关光学器件设计规格的详细信息。 我们没有这些信息。

    您不能 仅通过使用外部透镜来更改投射比、因为需要将透镜放置在光瞳平面上。  对于投影模块、光瞳平面位于投影透镜路径内、无法访问。

    您有以下选项:

    1.使用折叠镜折叠投影路径,这样您就可以灵活地调整镜片和投影表面之间的距离。 投影模块将放置在90度/垂直于镜面屏幕路径上。

    2.查找 具有所需投射比的关闭式自投影仪、并查看您是否可以使用它。

    请参阅光学模块搜索工具、查找具有低投射比的光学引擎。 我可以找到投射比为1.3的 DLP2000光学引擎。 希望这可能对您有所帮助。

    DLP-OMM-SEARCH 光学模块|德州仪器 TI.com

    此致、

    Vivek