This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:DMD 激光豆导问题

Guru**** 2580925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172710/dlp4500-laser-bean-steering-with-dmd-problem

器件型号:DLP4500

大家好、我想让 DMD 芯片工作、这意味着使用 PC 和编码来控制微镜的角度、让激光转向、所以我想知道我应该购买哪种产品用于我的研究、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    DMD 是空间光调制器。 它可以在像素级对光进行模块化。 DMD 中的微镜只有两个开启和关闭状态。  光只能转向两个角度。 您不能调制或控制光的角度。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我仍然有一个问题、即如果我想使用适用于 DLP450的软件开发套件(SDK)中的参考代码、应该在 PLD 软件中修改或添加这些参考代码。 我找到了'GUI'的文件,这个地方是我要找的吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    您能告诉我们您所指的 PLD 软件的更多信息吗?

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的软件是 DLP LightCrafter4500、工作 界面如下所示。

    这个文件就是我在上面提到的文件。

      我还有一个问题是 ,如果我将激光束插入 DMD, 反射激光束将 被 DMD 微镜上的小玻璃偏转,所以我会取下该玻璃?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我们正在研究这一点、请给我们一些时间进行响应。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    [引用 userid="543693" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172710/dlp4500-laser-bean-steering-with-dmd-problem/4423330 #4423330"]我将激光束插件插入 DMD, 反射激光束 将被 DMD 微镜上的小玻璃偏转,因此 shouid 我移除了该玻璃?  [/报价]

    我相信您是指 DMD 顶部的窗口。 它是器件不可或缺的一部分、有助于创建允许 DMD 镜片长时间运行的内部环境。 没有窗口就无法使用 DMD 器件。

    [引用 userid="543693" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172710/dlp4500-laser-bean-steering-with-dmd-problem/4421382 #4421382"]我仍然有一个问题:如果我想使用适用于 DLP450的软件开发套件(SDK)中的参考代码、应该在 PLD 软件中修改或添加这些参考代码。 我找到了'GUI'的文件,这个地方是我要找的吗? 谢谢。[/引述]

    很难回答这个问题。 我首先从 GUI 开始、并根据需要进行更改。

    此致、

    Vivek