This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:为 DLPDLCR230NPEVM 创建具有 HDMI 输入的定制板

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436, MSP-EXP430F5529LP, DLPC3433, TIDA-00325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175168/dlpdlcr230npevm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlpdlcr230npevm

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVMDLPC3436MSP-EXP430F5529LPDLPC3433TIDA-00325

大家好。

正如我在这篇文章(https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1166062/dlpdlcr2000evm-dlp2000-dlpc2607-dlpa1000)中所述、我想创建一个定制板、帮助我将 EVM 用作第二个屏幕。  

为此、我想知道使用此 EVM (DLPDLCR230NPEVM)、而不是之前的 EVM (DLPDLCR2000EVM)是否可以做到这一点。  

我想提及的是、我阅读了这个主题(https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1125588/dlpdlcr230npevm-connecting-directly-to-a-pc-mac)、它为我提供了更多信息。

首先、我要说的是、我的评估模块 DLPDLCR230NPEVM 与 Raspberry Pi 3B 搭配使用时工作正常。

其次、我希望保留我之前为项目选择的相同组件。 我需要您的建议。

如果我没有记错、DLPC3436会以 RGB888的格式以及之前的显示控制器(DLP2607)发送视频、因此 IT6801仍可用作 RGB888转换器的 HDMI。

我想根据您的建议使用 MSP430,所以我选择了这款微控制器:MSP-EXP430F5529LP (https://www.digikey.fr/fr/products/detail/texas-instruments/MSP-EXP430F5529LP/4311683)。 这似乎是一个不错的选择吗?

我尚未选择任何 EDID、因此我将使用标准 EDID。

您认为该项目在 DLPDLCR230NPEVM 上的运行效果 是否与 DLPDLCR2000EVM 上的运行效果一样好? 我是否需要添加更多组件才能使其正常工作?

和上次一样,由于英语不是我的第一种语言,请告诉我是否希望我重新措辞,或者我是否需要提供进一步的信息。

此致、

Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想补充一点、目前、EVM 由使用自制电缆的电源供电、因此我想知道您认为此电源(fr.rs-online.com/.../1753313)是否可用。

    此致、

    Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Romain。

    我们没有考虑此 EVM 的使用案例、因此需要大量工作。 尽管 芯片组能够使用 HDMI 设置、但我们尚未以这种方式测试 EVM。

    我们打算让 Raspberry Pi 向 EVM 上的控制器发送命令和视频数据。 您是否打算将 Raspberry Pi 全部卸下、只需使用 ITE6801板即可直接连接 EVM? 这是 TI 尚未完成的事情。

    团队可以研究 MSP 建议。

    我想重申一点、这不是 TI 研究过的。 由于大多数知识来自现有系统,因此支持将有限。 在此应用中、TI 无法确保其正常工作。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John。

    [引用 userid="491720" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175168/dlpdlcr230npevm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlpdlcr230npevm/4422971 #4422971"]我们打算让 Raspberry Pi 向 EVM 上的控制器发送命令和视频数据。 您是否打算将 Raspberry Pi 全部卸下、只需使用 ITE6801板即可直接连接 EVM? 这是 TI 尚未完成的操作。

    是的、这正是我要做的。

    我知道、由于尚未这样做、因此您对此事没有太多信息。 我知道您对我的问题不会有所有的答案、但没关系!

    我正在等待您对 MSP 建议的意见。

    [引用 userid="542217" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175168/dlpdlcr230npevm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlpdlcr230npevm/4422097 #4422097"]此外、我想补充一点、目前 EVM 由使用自制电缆的电源供电、因此我想知道您认为此电源(fr.rs-online.com/.../quote]

    您是否有任何有关此电源问题的信息?

    感谢 您付出的时间和努力!

    此致、

    Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    [引用 userid="542217" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175168/dlpdlcr230npevm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlpdlcr230npevm/4423845 #4423845"]我正在等待您对 MSP 建议的意见。

    鉴于您的用例超出了我们的支持范围、并且我们不确定 MSP 将扮演什么角色、因此很难为您提供答案。 但是 、TIDA-01571 等其他 DLP 参考设计(使用 DLPC3433)提供了将微控制器与 DLP 平台连接的示例。

    [报价 userid="542217" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175168/dlpdlcr230npevm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlpdlcr230npevm/4423845 #4423845"]您是否有关于此电源问题的任何信息,请参阅?

    只要电源满足 230NP EVM 用户指南第6节中的要求、该电源就能与 EVM 正常配合使用。 以下内容已从指南中复制:

    外部电源要求:•标称输出电压:5VDC•最小输出电流:3A;最大输出电流:4A•效率等级:Vi

    使用任何类型的自制电缆时、请格外小心。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    感谢您抽出宝贵时间回答问题。

    [引用 userid="453064" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175168/dlpdlcr230npevm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlpdlcr230npevm/4424938 #4424938">鉴于您的用例超出了我们的支持范围,而且我们不确定 MSP 将扮演什么角色,因此很难为您提供答案。 但是 、TIDA-01571 等其他 DLP 参考设计(使用 DLPC3433)提供了将微控制器与 DLP 平台连接的示例。[/QUERP]

    我想像此参考设计 TIDA-00325 (https://www.ti.com/tool/TIDA-00325)一样使用它。 此方框图说明了它比我能做的更好:  

    感谢您提供的其他参考设计、它将为您提供帮助!

    我选择的电源似乎符合要求、 所以这很好。

    [引用 userid="453064" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175168/dlpdlcr230npevm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlpdlcr230npevm/4424938 #4424938"]使用任何类型的自制电缆时,请格外小心。

    我在使用时一定要小心、感谢您的关注。

    此致、

    Romain。