This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:通过并行24位 RGB888视频 I/F 输入非本机分辨率时、我是否需要进行一些特殊配置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171400/dlpdlcr2000evm-do-i-need-to-do-some-special-configurations-when-input-a-non-native-resolution-via-parallel-24-bit-rgb888-video-i-f

器件型号:DLPDLCR2000EVM

您好!

我正在尝试使用 DLPDLCR2000EVM 通过并行视频 I/F 投影一些非原生分辨率内容。

已在另一个 LCD 显示屏上验证了它是否具有接受并行视频接口数据的匹配分辨率。

然后、我只需将 HSYNC、VSYNC、PCLK、DATAEN 和这24个数据引脚从 LCD 显示屏上断开、并将它们连接到  DLPDLCR2000EVM 相应的引脚、以便将这些信号输入到 EVM。

我将像素数据格式选择 (0x0D)配置为 RGB888 (0x02)。

当我将 输入源选择(0x0B)设置为 并行 I/F (0x00)时、不会发生任何情况。

我尝试使用 不同的设置来更改输入分辨率选择(0x0C)、但它没有帮助。

我知道  DLPDLCR2000EVM 正在工作、我使用 BBB 验证了 EVM (预测 BBB 桌面)、我还通过 以下方式验证了内部测试模式的工作原理:

例如、设置内部测试模式选择(0x11)为纯红色(0x05)。

将 源选择(0x0B)设置为 内部测试模式(0x01)。

我不熟悉这一点、是否需要进行一些其他配置才能 让 DLPDLCR2000EVM 对内容进行投影。

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎 E2E 论坛。 感谢您的业务!

    您设置的是非本机分辨率?  DLPDLCR2000EVM 仅支持有限数量的分辨率。 此外、您能否成功投影 nHD 原生分辨率图像? 以下是 快速入门常见问题 解答、以获取详细指导。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maxine、我尝试了原生分辨率 854x480、使用输入分辨率选择(0x0C) 值(0x13)、它不起作用、我想这是其他问题、我们将对此进行探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用并行 I/F 投影640x360图像? 它是输入分辨率选择(0x0C)命令值0x1B 的本机 nHD 分辨率。 《DLPC2607编程人员指南 》第15页的注释提供了有关输入源选择限制的更多详细信息。 有关您的应用、请查看指南的第15-22页以供参考。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试 了使用   输入分辨率选择(0x0C) 值(0x1B)作为 ell 的分辨率640x360、它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuming、

    感谢您试用并告知我们。 我们的专家将很快与您联系。

    因为这是感恩节的一周、所以请您耐心等待。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuming、

    您有几个问题:您当前是否遵循任何教程或指南? 您在 DLPDLCR2000EVM 上使用的是哪个固件版本? 您的并行视频 I/F  设置是什么(引脚连接、与计算机的连接等)? 您能否分享其描述和图片?

    感谢您的耐心等待。 我们将在感恩节假期后的下周初就这个问题开展更多合作。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Akhil 和 Maxine、

    我参考这 篇文章 、了解这些 host_PRESENTZ、PROJ_ON_EXT 和 VINTF 等信号。

    我参考了有关 24个并行 I/F 视频数据信号的这篇文章。

    下图显示了我的接线、很抱歉、接线凌乱。

    基本而言:

    • 我使用适配器板连接所有信号。
    • 我将  HOST_PRESENTZ 和 VINTF 连接 到3.3V、将 PROJ_ON_EXT、 GPIO_INIT_DONE 和 GPIO05 等保持 未连接状态。
    • 我按照 此帖子中提供的信息连接了24个并行 I/F 视频数据信号
    • GND、3V3和 SCL 和 SDA 连接到我的主机器件。
    • 此 EVM 由5V 4A 电源适配器供电。

    我拆分了与另一个适配器板的连接、以便我可以选择在我的 LCD 显示屏上而非 EVM 模块上进行测试、我测试了我的 LCD 显示屏在以下接线设置下工作正常、但当我切换到使用 EVM 模块时、我使用了:

    • 将像素数据格式选择 (0x0D)配置为 RGB888 (0x02)。
    • 将 输入源选择(0x0B)设置为 并行 I/F (0x00)

    不会发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美味,

    感谢详细说明。 我们的团队将在下周中旬前回来。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认 您的设置在640x360 nHD 分辨率下按预期工作? 如果不起作用、则很可能是接线不正确、I2C 命令未全部正确发送或发送、或者控制器配置不正确。

    此外、跟踪您的信号以确定它们是否具有预期的输出。 这些信号包括但不限于 HSYNC、VSYNC、 HOST_PRESENTZ、PROJ_ON_EXT、 和 VINTF。

    最棒的

    Maxine