This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLP 产品选择

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCRC900DEVM, DLPLCRC900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176087/dlplcrc410evm-dlp-product-selection

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC900DLPLCRC900DEVMDLPLCRC900EVM

各位专家:  

美好的一天! 发布此信息是为了帮助我们的客户。 下面是查询的完整详细信息。  

我正在为产品寻找一些建议。

我计划使用 DMD DLP 评估板或 DLP LightCrafter Display 2000评估模块

我的最终目标是建立一个系统、在该系统中我在 MATLAB 中创建一个"电影"或矩阵列表、 然后通过视频卡将其发送到评估模块、可以通过 DMD 在镜子上播放、也可以通过 DLP 模块播放。您知道哪些视频卡适用于我正在购买的任一模块吗? DMD 模块是 DLPLCRC410评估模块、如果有用。

提前感谢您的支持。

此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    请注意、DLPLCRC410没有任何本地视频接口。  图形可以通过 USB 发送、但帧速率通常以数字表示。

    还可以在 APPS_FPGA 中设计一个接收器、通过馈送  

    是否有一组要求,如图形速率、8位与1位图形、分辨率等。 。 。

    如果用户想要发送视频源、他们可能希望考虑类似于基于 DLPC900的 EVM 之一的内容。  首先可以查看 DLPLCRC900EVM 或 DLPLCRC900DEVM。   目前,这些资源供应短缺,但我们希望在不久的将来能有更多的资源。

    C900 EVM 具有板载接收器、可与大多数视频卡配合使用。  我个人喜欢 nVidia Quaddro Pn00系列卡。  价格合理、比消费类视频卡更能控制您的控制。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、  

    这是一个很大的帮助。 我将通知您、我们是否需要有关此方面的更多支持。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    感谢您告知我们。  如果您需要进一步的帮助、您可以继续关闭此标签并打开一个新标签。

    Fizix