This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:有关 EVM 的问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175859/dlpdlcr4710evm-g2-questions-on-evm

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

DLP LightCrafter Display 4710 EVM  有关此模块的几个问题:

 

  • DMD 输出亮度为600流明(如用户指南中指定)或1000流明? 如何进行测试?  此测试是否符合标准 ?
  • EVM 的视场角度?
  • EVM 的尺寸
  • EVM 信息的重量(如果有)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    1) 我可以问1000流明数来自哪里吗? 我们可以研究测试方法。

    2-4.) 我们必须在收集此信息后返回给您。

     

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    问题的背景是链接到随附的这张路线图图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    请参阅以下回答:

    如果您使用的是 EVM 随附的光源引擎、则红色 LED 12A、绿色 LED 16A 和蓝色 LED 16A 的典型亮度为600 LUM。  

    2. 视场:    

      HFOV 为~39.6度。

      VFOV 为~22.9度

    请参阅 参考设计页面上的装配图

    4.我认为我们没有关于 EVM 重量的准确信息、但当我测量时、EVM 的重量为1076g

    但愿这些帮助。

    此致、

    Lori