This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:如何将 DLP2000EVM 与 BBBAndroid 配合使用

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1173841/dlp2000-how-to-use-dlp2000evm-with-bbbandroid

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPC2607DLPDLCR2000EVM

您好!

首先、我很抱歉创建该主题、但我对该领域不熟悉、几天后我无法确定如何执行该主题。

我已经浏览过论坛、但我还没有找到某种使用 BBBAndroid 和 DLP2000EVM 的端到端示例。

我知道我必须使用以下文件: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/663939/faq-dlpdlcr2000evm-bbb-cape-overlay-customization 来构建与 DLP2000EVM 兼容的 BBBAndroid 版本。

但老实说、我不知道怎么做、我没有找到任何有关它的信息或任何示例。

构建完成后、我应该配置任何内容吗? 还是即插即用?

非常感谢、Adria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adria、

    欢迎来到 E2E 论坛! 感谢您的业务。

    您是否在 BeagleBone Black (BBB)上成功安装了 Android? 下面 有关如何执行此操作的详细教程。

    安装 Android 后、 将提供的 Debian 发行版中的 DLPDLCR2000EVM Cape 覆盖(.dtbo 文件)移植到 Android 安装。 如果未安装 Debian Distro、则 BBB 上不会配置视频引脚映射、视频实际上也不会连接到 DLPC2607。 您可以在上面链接的 E2E 帖子中找到 Cape 覆盖文件。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我尝试遵循该教程、但我得到:

    repo init -u git://gitorious.org/rowboat/manifest.git -m rowboat-jb-am335x.xml
    Downloading Repo source from gerrit.googlesource.com/git-repo
    remote: Finding sources: 100% (3/3)
    remote: Total 3 (delta 2), reused 3 (delta 2)
    Unpacking objects: 100% (3/3), 423 bytes | 423.00 KiB/s, done.
    Traceback (most recent call last):
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/main.py", line 705, in <module>
        _Main(sys.argv[1:])
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/main.py", line 681, in _Main
        result = repo._Run(name, gopts, argv) or 0
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/main.py", line 228, in _Run
        result = run()
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/main.py", line 219, in <lambda>
        run = lambda: self._RunLong(name, gopts, argv) or 0
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/main.py", line 314, in _RunLong
        result = cmd.Execute(copts, cargs)
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/subcmds/init.py", line 325, in Execute
        self._SyncManifest(opt)
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/subcmds/init.py", line 116, in _SyncManifest
        if not self.manifest.manifestProject.Sync(
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/project.py", line 3742, in Sync
        default_branch = self.ResolveRemoteHead()
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/project.py", line 2046, in ResolveRemoteHead
        output = self.bare_git.ls_remote('-q', '--symref', '--exit-code', name, 'HEAD')
      File "/home/totolia/android/.repo/repo/project.py", line 3216, in runner
        raise GitError('%s %s: %s' %
    error.GitError: manifests ls-remote: fatal: unable to connect to gitorious.org:
    gitorious.org[0: 64.13.172.37]: errno=Connection refused

    另一方面、您会注意到我必须移动 dtbo 文件、但我找不到该文件、我只有一个 DTS 文件和另一个称为转储(使用链接)的文件。 另一方面、在教程中、我找不到添加 DTS/dump 或 dtbo 的时间。 何时添加它们? (正如我在构建步骤中理解的那样)。  

    也许问题很简单、但我对 Linux 或 Android 内核编译的了解是零、我有点迷路了。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adria、

    我们将研究您的问题、下周再见。 非常感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在本教程的哪个步骤获得了输出? 根据输出、似乎由于无法连接到网站"gitorious.org "而出现错误。 这是可以理解的,因为该场址已经购置,不再存在。 可能已将位于该位置的文件移动到另一个未知位置。

    .dtbo 文件可在 此处 的 GitHub 库中的"tools"文件夹下找到。

    BBB 的快速入门教程 可能有助于您熟悉 BBB 并验证 BBB 的标准用法是否正常工作。 请注意、请确保您使用的是 Debian "Flasher"映像、而不是推荐的 Debian 映像。 此外、 BeagleBoard 论坛 可能会提供有关设置 Android 的有用信息。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、如果似乎无法了解如何遵循该链接的话。

    我已经在使用 BBB 与 debian、问题是我要执行一个项目、我想在其中运行一个小型3D 游戏、我需要针对3D 图形进行硬件加速。 基本上我想通过 apk 或使用 https://github.com/efornara/frt 运行 Godot

    而且、我的 SGX 驱动程序也有很多问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adria、

    您可能希望访问 BBB 论坛以获得有关此主题的帮助。 由于资源有限、我们专注于 DLP 技术、可能是一个参考实现。  

    感谢您的理解。

    此致、

    Vivek